This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:低功耗模式

Guru**** 2635535 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/913183/tms320f28384d-low-power-modes

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377D

团队、  

我想知道您能否帮助我了解 TMS320F28384D 是否能够实现低功耗运行、例如 TMS320F28377D 的休眠模式?  我有一个应用、在该应用中、我需要电路基本上处于数据保持模式、并且具有极低的电流消耗(相当于睡眠模式)。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    此器件上没有休眠功能、但您可以使用其他低功耗模式(待机和空闲)。 有关这方面的详细信息、请参阅器件 TRM、有关电流消耗的信息、请参阅器件数据表(手册)。

    此致、

    Vivek Singh