This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:我是否可以将引导模式选择 GPIO#39;S 用于正常运行?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/912953/tms320f28069-can-i-use-boot-mode-selection-gpio-s-for-normal-operation

器件型号:TMS320F28069

您好!

我正在使用处于 Get 模式的 TMS320F28069实验板套件,在该模式下,引导模式选择引脚必须被拉高。

那么,现在我可以使用这些 GPIO (引导模式选择)进行正常操作,例如:驱动 LED 吗?

谢谢你

您的忠实客户  

Mihir Dave  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于引导模式选择、您需要上拉/下拉信号。 在这种情况下、您无法打开/关闭 LED。

    如果您希望 LED 始终亮起、则可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与我们团队的专家进行了核对、我得到的反馈是、您仍然能够将引脚驱动为高/低电平。 因此、您将能够使用相同的引脚来驱动 LED。