This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SFRA 是否可以与 CLA 配合使用?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDM-1022, TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/913052/tms320f280049-can-sfra-be-used-with-cla

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:SFRATIDM-1022TIDM-02002

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

1) 1) SFRA 是否可用于 CLA? 如果是、是否有任何限制?

2) 2)如果不是、请说明您如何在 TI 参考设计中使用 CLA 代码(如 TIDM-02002、TIDM-1022)调整补偿器?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、  

    没有 SFRA 被从未移植到 CLA、因此它不能在 CLA 上使用。 用户可以对系统进行分区、使其在 C28x 上运行 SFRA 部件并在 CLA 上运行控制器。 我没有这方面的直接例子。  

    我们对 C28x 上的系数进行了调优、对 CLA 上的系数进行了调优、SDK 软件允许轻松地将 C28x 移植到 CLA、  

    在 TIDM-1022上、我们不在 CLA 上运行控制环路、而是在 C28x 上运行控制环路(CLA 仅用于谷底开关器件)