This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:无法在执行 USB_FLASH_programmer 时打开 USB 器件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/912540/ccs-tms320f28379d-couldn-t-open-usb-device-when-execute-usb_flash_programmer

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我运行 USB_flash_programmer 实用程序并使用示例"Blinky_cpu01"和"F2837xD_USB_flash_kernels_cpu01"时。 它会触发错误"无法打开 USB 设备"。

请参阅以下图表:

请帮助。

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    请告诉我您安装了哪个驱动程序? 此外、您是否在运行"USB_flash_programmer.exe"实用程序之前将器件置于 USB 引导模式?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我卸载原始驱动程序、然后将其安装在 c:\ti\c2000Ware_3_01_00_00\utilities\fash_programmers\USB_flash_programmer\windows_drivers 下、就可以了。 USB 闪存也正常运行。

    总之、非常感谢。

    Feng