This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:具有嵌入式 CAN-FD 的 F28069M

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/912816/ccs-tms320f28069m-f28069m-with-can-fd-embedded

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI、我需要一个具有 InstaSPIN ROM 库的处理器。  目前、我将 F28069M、Piccolo 与 InstaSPIN 结合使用。  但是、我现在需要 CAN-FD。  我从其他文章中读出一段时间、就知道有 SPI-CAN-FD 桥接芯片、但现在是否有嵌入了 InstaSPIN 和 CAN-FD 的 F28x DSP?

谢谢、

Nick Smith