This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:在 TMS320F28377D 中隔离正弦/余弦编码器信号

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, AMC1311, TIDA-00176, TMS320F280021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910993/tms320f28377d-isolation-of-sin-cos-encoder-signal-in-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SN6501AMC1311TIDA-00176TMS320F280021

主席/女士,

请建议在将正弦/余弦编码器与此 DSP 配合使用时提供隔离的选项。

谢谢

Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SinCos 编码器(或其他编码器)通常由 MCU 板供电。
    您正在寻找哪种类型的隔离?
    此外、请访问 https://e2e.ti.com/support/isolation/f/1013/t/905872 、查看这是否能满足您的需求。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的线程中提到的 IC 不适用于基于串行通信的编码器。 我想隔离来自"绝对"正弦编码器的正弦信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有现成的参考设计可满足这一要求。 您可以探索此选项-使用 AMC1311对1Vpp 信号进行模拟隔离、使用 SN6501 +变压器对编码器使用隔离式5V 电源。 有关模拟隔离后的其他实现方案、请参见 TIDA-00176。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一种选择(可能显而易见)是在隔离栅的 SinCos 侧放置一个智能 ADC。 可能是 F28002x 系列中的器件、如 TMS320F280021。  

    如果这样做、您可以让该 MCU 执行一些 SinCos 处理。  然后、MCU 之间的通信可以是数字通信(可能是 FSI 或 SPI)。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有机会了解上述选项? 如果没有其他问题、您可以关闭该主题吗?