This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:电路板编程

Guru**** 2924470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/912450/tms320f28375d-programming-of-the-board

器件型号:TMS320F28375D

团队、  

我的客户在他们10%的电路板上观察到以下问题、希望您能提供一些指导、以及如何解决这些问题:

当我们尝试对它们进行编程时、我们会收到附加的错误消息。

PCB 空间是本例中最大的限制、因此我们没有空间让 JTAG 直接位于 DSP 板上。

我们开发了 JTAG 连接到的 JTAG-PCB、并通过 FPC 电缆连接到 DSP:

JTAG-PCB:

 

DSP 端:

感谢您的投入。  

谢谢

Viktorija