This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:TMS320F28334

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/911695/tms320f28334-tms320f28334

器件型号:TMS320F28334

假设 我配置了 ePWM1A 并配置了 ePWM1B 与 ePWM1A 互补。

问题1.

如果我将这些位设置为在触发信号事件期间 将 ePWM1A 引脚设置为低电平。 在跳闸信号事件期间 ePWM1B 引脚的状态是什么。   

它是低电平还是高电平、还是会继续保持之前的状态?

 问题2.

对最小占空比的任何限制。

如果在 epWM1A 上将 PWM 的占空比设置为零、我是否可以预期 epWM1B 始终为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sooraj、

    问题1:

    PWM 子模块从左到右依次生效、跳闸区域(TZ)子模块是最后生效的模块。

    假设您使用死区(DB)生成 ePWM1B 作为 ePWM1A 的互补信号、然后使用 TZ 强制 ePWM1A 为低电平、则 ePWM1B 不受影响、因为 TZ 是在 DB 生成 ePWM1B 信号后应用的。

    现在、如果你使用诸如操作 qualifier(AQ)软件强制将 ePWM1A 驱动为低电平、那么由于 AQ 在 DB ePWM1B 受到影响之前生效。 它将被强制为高电平、这是因为 DB 将一直使它成为 ePWM1B 通道、对 ePWM1A 是互补的。

    问题2:

    我不知道有任何这种限制。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody