This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2810:C2000 XDS510LC 仿真器检测问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/911882/ccs-tms320f2810-c2000-xds510lc-emulator-detection-issue

器件型号:TMS320F2810

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我非常需要你的帮助。  

我需要在一个非常老旧的项目上提供支持。  

已将 CCS v3.3用于代码开发。 使用的器件是 TMS320F2810。 要安装 V3.3安装程序,我使用了 Windows XP 操作系统。 我在 Windows 10中尝试过、它不起作用。 请推荐支持 CCS 3.3安装的操作系统。  

我正在使用 Spectrum Digital C2000 XDS510LC 仿真器来刷写代码。 已正确安装驱动程序(在设备管理器中,它显示了 Spectrum Digital XDS2000 USB)、连接的仿真器和设备管理器图片,如下所示。 但是当我们连接到目标时,仿真器没有检测到。  

是否有人可以为上述问题建议解决方案?  

正在等待您的回复。