This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:问题:使用第三方 IC 仿真器下载程序失败

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/911844/tms320f28034-issue-program-failed-to-download-with-the-3rd-party-ic-emulator

器件型号:TMS320F28034

您好、专家、

客户最近遇到下载问题。 详细信息如下。

  • 器件型号为 TMS320F28034PNT。
  • 两个错误条件:一个是 下载失败;另一个是 下载成功后验证失败。
  • 对于仿真器是第三方、没有太多用于调试的错误信息。
  • 一旦芯片发生故障、在更改仿真器或下载线路后、它将无能为力。

如果超出建议范围、我建议客户检查 VDD/VVDIO 电压。

您能否就此问题提出一些意见或建议? 谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    尽管这是3P 仿真器、客户是否仍在使用 CCS IDE 进行调试/编程、或者您是否意味着他们使用的是3P 独立编程器?

    从第二点开始、我认为这意味着在发生此故障后、器件根本无法连接到器件?

    我建议客户在对器件进行编程时查看 VDD/VDDIO 是否已降至工作范围以下?

    如果客户使用内部时钟以及内部 VREG、您还能评论一下吗?  如果客户想离线共享其 PCB 原理图、我们可以更详细地了解一下。

    最棒的
    Matthew