This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:内部温度传感器精度

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/911483/tms320f28386s-internal-temperature-sensor-accuracy

器件型号:TMS320F28386S

您好!  

内部温度传感器精度为+/-15C。 是否有任何方法可以改进到+/-8C?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    传感器+ ADC 线性度约为+/-1度。 C、因此在客户的制造流程中关注的范围内进行两点温度调整可能会导致精度更高(从概念上讲、这非常简单、但以准确且经济的方式执行此操作非常具有挑战性)。

    从实际角度来看、如果客户的实际工作温度范围不包括非常冷的温度、则典型精度将优于+/-15 C (最坏情况下的精度为-40度。 c)。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cottier、  

    我们是否有"典型精度优于+/-15 C"的数据?

    如果是、客户可以决定是否需要修整。

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    遗憾的是、我们没有足够高质量的数据发布给客户