This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:使用 BOOSTXL-F280049C &放大器的三相 BLDC 伺服电机的含传感器(增量编码器)控制;BOOSTXL-DRV8301。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, LAUNCHXL-F280049C, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/911395/launchxl-f280049c-sensored-increment-encoder-control-of-3-phase-bldc-servo-motor-using-boostxl-f280049c-boostxl-drv8301

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301controlSUITEDRV8312-C2-KIT

大家好,这是 Kashyap,  

我尝试将 LAUNCHXL-F280049C 与 BOOSTXL-DRV8301搭配使用、以实现含传感器(增量编码器)三相 BLDC 伺服电机控制。 有可能吗?  

如果是、您能否向我提供所需的教程或入门指南? 因为有一些在线教程、但与无传感器更相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    但是、对于 BLDC 电机控制、我们的支持有限、因为与我们在 SDK/controlSUITE 中提供的示例相比、它的实现并不复杂。 如果您已经安装了 controlSUITE、则可以在中找到一些 BLDC 示例项目

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128  

    我们不积极支持这些项目、您可以将它们用作参考。