请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8312-69M-KIT
尊敬的 Yanming:
非常感谢您始终为您提供患者指导。
我已通过将编译配置配置配置配置为"1个闪存(优化级别2、闪存构建)"来将工程加载到 F28069M 中、此外引导模式 SW 处于 Get 模式位置。
当 我断开 JTAG 电缆并再次为开发套件加电时、LD2会闪烁。 我想我 已经成功 地将项目加载到 芯片中。
我的问题是:
如果仿真器已连接、我 可以 通过在"Expressions"窗口中设置"gMotorVars.Flag_enableSys = 1"和"gMotorVars.Flag_Run_Identify = 1"来转动电机。 但是 、当 JTAG 断开连接时、如何转动电机? 在加载程序之前、我是否需要修改该程序?
此致