This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPINUNIVERSALGUI:能否将 Instaspin 与 LaunchXL-F280049C 和 DRV8353RX 配合使用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, DRV8320, TMS320F28027F, DRV8353, INSTASPINUNIVERSALGUI, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/911033/instaspinuniversalgui-can-instaspin-be-used-with-launchxl-f280049c-and-drv8353rx

器件型号:INSTASPINUNIVERSALGUI
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CDRV8320TMS320F28027FDRV8353C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

您好!

我知道 LaunchXL-F280049C 与 DRV8320 Booster Pack 配对、TMS320F28027F 与 DRV8353Rx 配对。 是否可以将 DRV8353Rx (或任何其他 Booster Pack)与 LaunchXL-F280049C 搭配使用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、连接 LaunchXL-F280049C 和 DRV8353可能需要一些额外的硬件。 但问题是、我是否能够将 INSTASPINUNIVERSALGUI 与它一起使用?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、F280049C LauchPad 可与 DRV8353搭配使用、但您需要根据 motorControlSDK 中 DRV8320的示例相应地修改器件配置文件(hal.c、hal.h 和 user.h)。

    F280049C LauchPad 有新的 GUI 和 DRV8320、您也可以在 motorControlSDK 中参考它。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK