This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28S77S ADC 错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910647/tms320f28377s-tms320f28s77s-adc-error

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: TL082

早上好、下午好、晚上好。

我正在尝试使用 TMS320F28377S (16位 ADC)来控制 NPC

控制板的接地端连接到 NPC 的中性点。

在未执行开关操作的情况下、精确测量顶部和底部电压。

但是、在执行开关操作时、唯一的顶部电压测量不准确。

如果控制板接地端连接到电源电路、您是否仅在开关运行期间遇到过测量误差?

非常感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dongkwan

    您能否展示 TMS320F28377S 控制器与 NPC 以及您尝试采样的顶部和底部信号之间的连接图?  还显示了差分通道如何连接到被采样的信号。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我附加了方框图。
    控制板接地连接到中性点、上电容器电压通过非隔离运算放大器进行感测。

    我将 TL082用作差分运算放大器、并将 ADA4941-1用作单端到差分运算放大器。