This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何将 SysConfig 支持(Pinmux 和外设初始化)添加到现有的 driverlib 工程中?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910829/faq-how-do-i-add-sysconfig-support-pinmux-and-peripheral-initialization-to-an-existing-driverlib-project

Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

如何将 PinMux 工具支持添加到现有项目?

如何将基于 SysConfig (GUI)的外设初始化添加到现有项目中?

如何将 C2000 CLB 工具支持添加到现有项目中?

C2000培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=C2000&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

C2000培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您始终可以从已经具有 PinMux 和外设初始化支持的示例项目之一开始。

    支持的器件的每个封装都有一个示例 CCS 项目(您也可以在 CCS 云上尝试这些项目):

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AK.Z-CuxZdBkiFDcAjP6Ag__gYkahfz__LATEST (适用于 F2837xD 337ZWT 封装)

    在 CCS 的桌面版本中:

    [C2000WARE_INSTALL]/driverlib/ /examples/.../pinmux

    如果您已经有 CCS 项目:

    1.将名为"c2000.syscfg"的空文件添加到您的项目中。 只要文件扩展名为".syscfg"、它可以命名为任何名称

    2.系统将提示您为项目"启用 SysConfig"支持、单击"是"!

    3.打开项目属性

    4.导航至"Build => SysConfig => Basic Options"

    5.添加器件系列的名称、例如 F2838x

    6.更新 SDK 路径、对于 C2000WARE、路径为:[C2000WARE_INSTALLE]/.metadata/sdk.json

    7.如果需要特定的软件包,请将所需的特定软件包选项添加到 Build => SysConfig => Miscellaneous 选项中。

    下面是 F2838x 的一个示例

    如果 C2000Ware pinmux 示例中每个封装/器件的现有 PinMux 示例、则可以在工程属性中找到所有不同的封装/器件选项。

    8.应用并关闭