This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:产品 com.devkits v2.5.0.00当前未安装、并且没有可用的兼容版本

Guru**** 2986210 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910516/ccs-tms320f280049c-product-com-devkits-v2-5-0-00-is-not-currently-installed-and-no-compatible-version-is-available

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:powerSUITE、 C2000WARE、 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK、 SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

您好、专家、

当使用 powerSUITE 从 C2000Ware_DigitalPower_SDK_2_00_00_00导入 TIDM1007工程 到 CCS10时、会出现如下所示的问题。

有一个基于此项目的开发项目、您能建议如何解决此问题吗? 谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    请使用 C2000ware-DigitalPower-SDK 的最新版本。 从 v3.00.00.00开始、我们不再依赖 RTSC 和 GUI Composer v1。

    您观察到的错误是由于 SDK v2.00.00.00中的 powerSUITE 包尚未安装到您的新版本 CCSv10中。 这不再是解决方案适配器迁移到 SysConfig 的问题。

    此致、

    Ozino