Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我对 InstaSPIN 中的电压反馈有一些疑问。
1.我阅读 SPRUHJ1H 文档。 也就是说 FAST 估算器需要一个相位电压。
TMDSHVMTRINSPIN EVM 可测量相位到接地电压。
如果为 InstaSPIN 设计定制电路、是否应将电压反馈电路设计为测量相位到接地电压?
2.我设计了一个使用 InstaSPIN 的定制板、它是使用虚拟中性点测量电机端子上相间中性点电压的电压反馈电路。
我能够旋转电机、但电机 ID 不正确。 RS 值 很奇怪。
识别电机后、如果使用了识别值、则电机不会旋转。
如果更改此电压反馈电路以测量相位至接地电压、则电机 ID 问题将得到解决?
电机电流测量正确。