This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CLA

Guru**** 2528290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910285/ccs-tms320f28379d-cla

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我想知道 F28379D 控制器中是否启用了高速缓存。 如何在 CPU1及其 CLA 之间使用它。

1. CLA 是否使用高速缓存内存?

执行时,高速缓存存储器是否在 CPU1及其 CLA 之间分区?

谢谢、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    没有高速缓存。 CLA 也可以访问与 CPU 共享的 LSx RAM。 用户可配置为使 LSxRAM 只能从 CLA 访问。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    感谢您的回答。

    我想让我的理解更加清晰

    我在第13.1节中了解了闪存和 OTP 存储器简介:

    " 如何通过启用闪存预取/缓存模式来提高闪存性能 "。

    仅当从闪存中提取数据时,才使用此缓存模式。

    此外、CLA 不能使用高速缓存、并且将只用于使用消息 RAM 与 CPU1进行通信。 我还想知道 CLA 无法访问闪存。

    谢谢

    Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    [报价]此缓存模式仅在从闪存获取数据时使用。 [/报价]

    正确。

    [引用]此外、CLA 无法使用高速缓存、并且将仅用于使用消息 RAM 与 CPU1进行通信。 我还想知道 CLA 无法访问闪存。 [/报价]

    正确。

    此致、

    Vivek Singh