This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:GPIO 内部结构

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1702-Q1, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/926190/tms320f28069m-gpio-internal-structure

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TLV1702-Q1

您好!

我目前正在使用 instaSPIN 和 LAUNCHXL-28069M 设计三相逆变器。 在设计的控制侧、我的设计要求之一是具有过流检测。 为此、我计划将 TLV1702-Q1用作窗口比较器。 该比较器本质上是集电极开路。 根据我的设计要求、我还必须在设计中使用一些迟滞。

要设计上述电路、我必须知道比较器输出端的上拉电阻器。 我正在考虑两种可能性:

1.禁用内部上拉电阻器,并根据我的电阻器可用性放置一个上拉电阻器
2.按原样使用内部上拉电阻器、并适当设计我的电路。  

我查看了 TMS320F28069M 的文档、但找不到任何具体的电阻值。 如果可以、请指导我获取内部上拉电阻值(如果文档中提供)或任何其他形式的值、这将有所帮助。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苛刻、

    我们内部上拉电阻器的有趣之处在于、它们实际上不是电阻器。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/102249/359175#359175 

    因此、外部上拉电阻器可能最适合您使用。 您是否考虑过使用内部比较器? 它具有内置的迟滞。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    对不及时的答复表示歉意。 我一直在进行设计。 是的、我已经查看了内部比较器、但是我需要对两个半周期进行比较、因此将比较器放置在不要求使用的地方。

    感谢您的参考。

    此致、
    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 如果您有一个不相关的问题、请将此主题标记为已解决并开始新主题。

    此致、
    Cody