This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:CLA 和 CPU 仲裁

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/923773/tms320f28069-cla-and-cpu-arbitration

器件型号:TMS320F28069

您好!

如果在 CLA 具有更高优先级的地方发生 CPU 和 CLA 之间的冲突仲裁、CPU 中会产生多少延迟?

谢谢、

Kim EAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    您要尝试在 CLA 和 CPU 之间仲裁的资源是什么? RAMS 或外设?

    此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    RAM、CLA 至 CPU 消息 RAM。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    一旦 CLA 完成其持续访问、CPU 应该能够处理 RAM。 请注意、在 CLA 到 CPU 消息 RAM 的情况下、CLA 读取的优先级比读取的 CPU 数据低。

    此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我的 CLA 只写入这些变量、而 CPU 将读取它们。  

    此致、

    Kim EAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    在这种情况下、只有当 CLA 正在进行写入时、仲裁才会生效。 CLA 写入完成后、CPU 将被授予读取访问权限。

    此致、
    Praveen

    注意:如果我的帖子解答了您的疑问、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    我们将关闭此主题。 如果您需要更多说明、请发布新查询

    此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    好的。 谢谢!