This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:如何使用 DRV8312-69M-KIT 电机测试套件来仿真和测试 CAN 总线信号以及电机信号?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/927008/drv8312-69m-kit-how-do-i-simulate-and-test-can-bus-signals-along-with-motor-signals-using-the-drv8312-69m-kit-motor-test-kit

器件型号:DRV8312-69M-KIT

您好!

我使用 DRV8312-69M-KIT 进行电机测试。 该套件工作正常。 安装在 PC 上的软件可以很好地控制 BLDC 电机。 现在、我有兴趣利用此电路板的 CAN 总线功能并仿真一些 CAN 信号以模拟汽车测试设置。 我的要求是与来自 GPIO 30/31引脚的一些模拟 CAN 总线信号同时测量电机速度。

您能给我介绍一些文档、代码片段、如何实现这一目标的参考吗? 我的主要问题是从这个电路板上获取一些 CAN 总线消息。

此致、

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 MotorWare 下一个文件夹中的指南 motorware_hal_tutorial.pdf 、在实验中添加相关的通信功能。

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\Tutorials

    您可以在  适用于   C2000器件的 controlSUITE 和 C2000Ware 中找到有关 CAN 的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在链接中找到 motorware_hal_tutorial.pdf。 是否可以检查并重新发送完整的 URL?

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载 motorware 并将其安装到您的 PC 上。 然后在文件夹\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\Tutorials 中找到该指南

    http://www.ti.com/tool/motorware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您安装了 C2000Ware、您可以在文件夹中找到使用 CAN 的示例代码和指南。

    \ti\c2000\C2000Ware_ \device_support\f2806x

    C2000Ware: http://www.ti.com/tool/c2000ware