This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:不再闪存、但 MCU 仍然工作

Guru**** 2850810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/926079/tms320f28069f-can-not-flash-anymore-but-mcu-still-working

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我有一个奇怪的问题:

我这里有两个定制板、它们都有相同的问题:它们仍在工作、正在执行最新的程序、但不再可编程(SC_ERR_Broken)。

在两个电路板上、JTAG_TDO 只保持高电平... MCU 仍在使用我刷写的最新程序、但我无法再对其进行编程...

我尝试了等待引导模式、但仍然没有成功...

您是否有任何想法,哪里出了问题或如何解决问题?

附件是我的 JTAG 器件原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    这是否有助于 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/925801/3421159#3421159 ?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、提醒我、必须将 CTI20引脚上的 TRST 引脚更改为 CTI-10引脚信号。

    但是、您不必按照另一个线程中的建议、通过自己的定制 CTI20-10引脚适配器将信号从 nRST 更改为 TRSTn。

    电路板上实际上已经有一个选项:

    只需连接 R3桥而不是 R2、然后它就可以工作了。 请参见随附的图像。

    顺便说一下:我损坏了我的第一个适配器板。 您是否销售这些适配器板? 每次电路板损坏时、我都不想购买 XDS110器件。  

    这一次我做了,因为我尝试修复损坏的一个,我检查了所有连接,但很显然,一旦连接它就会断开连接... 但现在我发现、它只是这个适配器板。 如果您可以帮助解决此请求、那将非常棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    很高兴它帮助了我们。  

    我可以检查采用者板并告知您。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    根据我获得的初始信息、到目前为止、我们不会单独提供采用者电路板。 但是,我想看看是否有一项规定可以单独提出要求。

    将会通知您。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的更新。 也许您可以共享电路板的光绘文件(如果您希望收到每条私人消息)? 那么我可以自己生产吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    以下是您可以获取适配器的链接:

    https://www.spectrumdigital.com/jtagaccessories/

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    您是否需要任何其他信息? 我可以关闭此帖子吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、非常感谢。