This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:TIDA-01507

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01057
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/927665/tms320f28069m-tida-01507

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TIDA-01057

您好!

  TIDA-01507将 EQEP1仅连接到测试点、这些代码如何工作?

//初始化 ENC 模块
encHandle = ENC_init (&enc、sizeof (enc));


//设置 ENC 模块
ENC_setup (encHandle、1、USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS、USER_MOTOR_ENCODER_LINS、0、 USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz、USER_ISR_FREQ_Hz、8000.0);

(笑声)

//计算电角
ENC_calcElecAngle (encHandle、HAL_getQepPosnCounts (halHandle));

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅有关 lab12的 InstaSPIN 实验指南、确保电机和编码器导线连接正确、并且在 user.h 中将正确的编码器线设置为 USER_MOTOR_ENCODER_LINUTERS_LINUTERS

    您可以参考 lab01b 或 lab01c、通过使用数据记录和 PWMDAC 来验证和监控计算出的角度。

    下载 Motorware 、该软件包含许多示例项目以支持此套件、并按照实验指南了解这些实验项目。

    http://www.ti.com/tool/motorware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

      TIDA-01057没有 QEP 连接器、方框图为  

        QEP 函数包含在代码中。 但未在 CTRL 模块中使用。 CTRL 模块使用旋转变压器的速度和角度。  

    //计算电角
    ENC_calcElecAngle (encHandle、HAL_getQepPosnCounts (halHandle));

    //用于无传感器与有传感器旋转变压器之间的比较
    gAngleEst = EST_getAngle_pu (obj->estHandle);
    gAngleSen = gPga411q1Vars.Angle_pu;
    gAngleError = gAngleEst - gAngleSen;

    gSpeedEst = EST_getFm_PU (obj->estHandle);
    gSpeedSen = gPga411q1Vars.velocity_pu;
    gSpeedError = gSpeedEst - gSpeedSen;

    (笑声)

    //运行控制器
    CTRL_setSpeedSensor (ctrlHandle、gSpeedSen);
    Ctrl_setAnglSensor (ctrlHandle、gAngleSen);
    CTRL_run (ctrlHandle、halHandle、&gAdcData、&gPwmData);

      我可以说、ENC 模块在 TIDA-01507中无效吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此设计中未使用此编码器函数。 转子角度来自解析器或 FAST 估算器。