This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:使用 TMS320F2812的信号发生器和内置 ADC、振幅随着频率的增加而下降

Guru**** 2821155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/926622/tms320f2812-using-signal-generator-and-built-in-adc-of-tms320f2812-the-amplitude-falls-as-the-frequency-increases

器件型号:TMS320F2812

我正在对 ADC 通道1上的信号进行采样。 当我使用信号发生器生成正弦波时、采样信号的最大振幅会随着频率的增加而下降。  如果我使用示波器进行测试、示波器将显示保持一致的振幅。  测试的频率为100kHz、500kHz、1MHz、5MHz 和9Mhz。  振幅持续下降。

我尝试过许多不同的 ADC 时钟频率-没有变化。  我增加了 S&H 时间。  不变。   

发生这种情况的明显原因是什么?

谢谢、
Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    您能描述一下如何调节信号吗? 是否有高带宽运算放大器将信号缓冲到 ADC 引脚?

    您是否能够使用相同的 ADC 配置在直流模式下对信号发生器进行正确采样?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时、我绕过传入电路并将信号发生器直接插入 ADC 线路。

    我不确定您的意思是:"您是否能够使用相同的 ADC 配置在直流模式下对信号发生器进行正确采样?"   

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    我建议使用放置在 ADC 引脚附近的高带宽缓冲电路。 从信号发生器到 ADC 的路径中确实有一个低通特性。

    通过信号发生器转换静态直流电平有助于测量信号路径的质量。 良好的路径将产生一系列精确转换、这些转换紧密地聚集在单个通道上。 如果确认了这一点、一个良好的应力测试将是配置一个序列、此序列在静态直流电平通道和同一 S/H 电容器上的另一个通道之间交替转换、该通道正在采样另一个电压(如接地)。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但信号发生器直接连接到 ADC 输入引脚...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Larry Fischer"]但信号发生器直接连接到 ADC 输入引脚...[/quot]

    您能详细说明一下这条评论吗? 我不确定如何响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    当您提到信号的示波器捕获看起来正确、即振幅在信号频率增加时保持一致时、我希望确保您在 ADC 输入引脚上测量、而不是在信号源上测量。  我想 Tommy 所驱动的两个方面、这里很好、就是我们要确保信号链中没有无意中的 LP 滤波器。

    假设这是正确的、我们还必须考虑在9MHz 时、我们违反了奈奎斯特(12.5MSPS/2)来重新生成波形、而5MHz 则变得非常接近。  考虑到这一点、您不会在每个周期获取大量数据来重新创建波形。  我在这里的想法是、我们只是缺少输入信号变得越快的峰值振幅。   

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我看了。  感谢您强调这一点。  我会尝试这个。   

    很抱歉耽误了时间-我做了多个项目、被埋葬了。  我将在第二 天左右尝试这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    呃——如果你们在旧金山海湾地区,我得给你们一两杯啤酒!

    是的-您的建议非常出色。  将信号发生器和示波器连接到 DUT、显示了真正下降的幅度。  当示波器仅测量信号发生器时、振幅稳定。

    谢谢!!!!!

    Larry