This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:擦除问题

Guru**** 2917960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/923882/tms320lf2407a-erase-issue

器件型号:TMS320LF2407A

早上好、

我们在其中一个电路板上使用此 TMS320LF2407 DSP 已有很多年、已对数百个电路板进行了编程、没有任何问题。

在100个新电路板上,我们的故障率很高:50%电路板在编程期间被拒绝:

清除闪存通过正常操作、但擦除闪存失败、然后编程过程中止。

电路板的生产过程没有任何变化、相同的 BOM、相同的印刷电路板、编程过程没有任何变化、使用的工具相同。

在一些电路板上、我们用新的电路板替换了有故障的 DSP、然后编程过程正常。  

是否有人遇到相同的问题? 系列的组件? 存储问题? 假冒器件?...

感谢您的退货

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供编程失败的器件顶部的高分辨率照片? 如果故障器件来自不同批次追踪代码、请包含来自不同批次的照片。 请参阅 SPRZ002E 第4页的图1以识别批次追踪代码信息。  

    如果您怀疑有假冒产品、TI 的反假冒页面提供有用的资源:  

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html?keyMatch=COUNTERFEIT&tisearch=Search-EN-everything

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    感谢您的回答、您将在下面找到一些不同批次的故障器件的顶部图片。

    请注意、所有具有这些跟踪代码的器件均未发生故障。

    希望这将有所帮助、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将进行调查。 在此期间,请提供以下资料:

    1. 您使用什么工具(硬件和软件)对闪存进行编程?
    2. 您在擦除期间收到了什么错误消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速查看您提供的批次追踪代码表明、该材料涵盖了较长的制造历史记录(7年-从2012年到2019年)、并且未显示任何通用性。 27C2HOW 因其老化(2012年制造日期)而特别有趣。 由于新的50%的沉降率会影响7年制造历史中的材料、因此这表明材料本身不太可能出现问题、而是其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    首先、将27C2HOW 包括在故障组件中似乎是错误的、这不是故障组件的一部分。

    为了对我们的组件进行编程、我们使用串行接口使用算法、该算法可从 TI 使用串行接口下载。

    进一步的调查结果如下:

    在使用 TMS320LF2407A 的109块电路板上:

    6 CA-93CE1KW 正常

    8 CA93-C9RQW 均正常

    37 CA-93CE1KW 失败

    58 CA-93CERQW 失败

    在工作顺序较旧的电路板上、将 TMS320替换为故障组件 CA93-CE9RQW、从此时、电路板无法编程。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]8 CA93-C9RQW 正常[/quot]

    批次追踪代码似乎不正确。 您是说" CA-93CERQW"吗? 也许您可以省略"CA-"、只报告其余7个字符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是不带 CA 前缀的 crorrect 批次追踪代码:

    从我们的109块电路板:

    93CE1KW:6正常,37失败

    93C9RQW:8正常,58失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以发送一段短视频、显示编程过程中的故障?

    也许您可以向我们发送4个故障器件进行测试。 请访问 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    是否可以使用不同的方法对故障器件进行重新编程? 说 JTAG + CCSv3.3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?