This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:将 epwm1与 epwm3同步

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/927523/ccs-tms320f280049-synchronize-epwm1-to-epwm3

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

ePWM_DisablePhaseShiftLoad (base1);

  ePWM_setSyncOutPulseMode (base1、ePWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_COUNTER_ZERO);

  ePWM_enablePhaseShiftLoad (EPWM2_base);

  ePWM_setSyncOutPulseMode (EPWM2_base、ePWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_EPWMxSYNCIN);

  ePWM_enablePhaseShiftLoad (base3);

  ePWM_setSyncOutPulseMode (base3、ePWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_EPWMxSYNCIN);

  ePWM_setPhaseShift (base3、2);

  ePWM_setCountModeAfterSync (base3、ePWM_COUNT_MODE_UP_After_SYNC);

  SYSCTL_setSyncInputConfig (SYSCTL_SYNC_IN_EPWM4、SYSCTL_SYNC_IN_SRC_EPWM1SYNCOUT);

这些代码用于为 ePWM1-ePWM3配置同步链。 但没有任何用于将 EPWM1SYNCOUT 连接到 EPWM2SYNCIN 的代码。 默认情况下、这些信号是连接的?  

默认情况下、EPWM1 SyncOut 被传递到 EPWM2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Xiaoyu LV"]

    这些代码用于为 ePWM1-ePWM3配置同步链。 但没有任何用于将 EPWM1SYNCOUT 连接到 EPWM2SYNCIN 的代码。 默认情况下、这些信号是连接的?  

    默认情况下、EPWM1 SyncOut 被传递到 EPWM2?

    [/报价]
    是-默认情况下、这些连接。 无需单独配置。 请参阅"图18-7. 时基计数器同步方案"
    仅在存在多路复用器的位置需要显式配置。 其他位置默认连接信号。