工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试在 TMS320F28379D 上实现频率为200kHz 的三相 SPWM。
我发现这篇文章只是将一个 PWM 设置为5kHz
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/553678/2025201
因此、我尝试将伪查找表大小从正弦信号的100分段更改为4000、但我得到错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。 “.text”大小为0x2b12的定位失败。
那么、您建议我如何实现这一点? 我还发现了一些论坛帖子、其中他们尝试使用 Matlab 执行类似操作、但我不确定如何实现、因此我宁愿直接在 DSP 上继续对其进行编程。 除非您确实建议这是更好的解决方案。
谢谢你