请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 大家好、
64引脚 Q 级和非 Q 级 F280025器件之间存在差异:
在64 QFP-Q 中,没有对 PIN30/31的说明,但它对64 QFP 的说明。
64 QFP-Q 级器件是否支持 PIN30/31使用? 或者、您能解释一下为什么会发生这种情况吗?
期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
64引脚 Q 级和非 Q 级 F280025器件之间存在差异:
在64 QFP-Q 中,没有对 PIN30/31的说明,但它对64 QFP 的说明。
64 QFP-Q 级器件是否支持 PIN30/31使用? 或者、您能解释一下为什么会发生这种情况吗?
期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin
Benjamin、
问得好。 在电流预告信息数据表中、这些引脚未指示可用于 Q 版本的器件。 但是、对于量产数据 TMS 版本、这些引脚将同时用于 S 和 Q 器件。 不同版本的64 QFP 没有引脚分配差异。 GPIO12和 GPIO13都将可用。 TI store 现提供的64QFP 样片属于 S 器件、因此当 Q TMS 投入生产时、这将实现无缝转换。
此致、
Jason