This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:Q 级和非 Q 级64引脚器件之间的引脚定义差异

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/926338/tms320f280025-pin-definition-difference-between-q-level-and-non-q-level-64pin-device

器件型号:TMS320F280025

大家好、

 64引脚 Q 级和非 Q 级 F280025器件之间存在差异:

   在64 QFP-Q 中,没有对 PIN30/31的说明,但它对64 QFP 的说明。

 64 QFP-Q 级器件是否支持 PIN30/31使用?  或者、您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

 期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    问得好。  在电流预告信息数据表中、这些引脚未指示可用于 Q 版本的器件。  但是、对于量产数据 TMS 版本、这些引脚将同时用于 S 和 Q 器件。  不同版本的64 QFP 没有引脚分配差异。  GPIO12和 GPIO13都将可用。  TI store 现提供的64QFP 样片属于 S 器件、因此当 Q TMS 投入生产时、这将实现无缝转换。

    此致、

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

     非常感谢您的快速回复。  了解 S/Q TMS 版本器件将具有 PIN 定义。

    此致

    Benjamin