This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/923597/drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT

有关 SPINTAC 计划的更多信息

函数  STVELPLAN_addCfgState (ST_VELPLAN_Handle、_IQ24Int32_t)中、我们可以更改运行时的值(VelEnd)。

2、假设下一个转换状态所经历的时间和条件不满足、将发生什么情况、它将进入下一个状态(强制)还是处于相同状态、并且计时器将从零开始。  

谢谢、

Vivishekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在运行状态下更改速度和时间值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    再澄清一下、如果计时器已过、并且转换条件不满足此时将发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应确保时间不 会过。 否则、它将不受控制并出现错误。