This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:用于连接"USB"与"Launchpad"使用"D++quot;&"D-" 引脚排列。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, TPD2E2U06, TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/926905/tms320f28069m-which-isolator-ic-to-use-for-interfacing-usb-with-launchpad-using-d-d--pinout

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069TPD2E2U06TPD1E05U06

您好!

我计划 通过"GPIO 26和27"将 USB 连接到 TMS320F28069。

那么、有人可以向我推荐最佳的"ESD"保护隔离器 IC 吗?

我遇到了"USBLC6-2S"。

谢谢你

您的忠实客户  

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、

    https://www.ti.com/lit/sszb130

    上面的文档在第5页上为 USB 推荐了很多 ESD 解决方案。  

    TPD1E05U06和 TPD2E2U06是两种推荐的解决方案。

    如果您需要有关这些产品的更多信息、我们可以将此主题移至该论坛。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您推荐这些 IC、我 计划进一步设计测试 USB 接口 PCB。

    那么、我可以申请样片吗?

    谢谢你

    您的忠实客户

    Mihir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、

    请访问以下链接开始订购样片。 并非所有 TI 器件都提供样片、但我怀疑这些器件应该是样片。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    谢谢您、我将继续进行此操作。

    谢谢你

    您的忠实客户

    Mihir