This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000:TMS320F28379D

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/927420/c2000-tms320f28379d

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

亲爱的 拉斐尔

感谢我们解决了这个问题。

但我们在自己的 TMS320F28379D 定制板中又面临一个问题、请找到原理图供您参考。

我们正在通过 USB (FTDI2232H)执行程序、 我们在下面提到的内容中会出现一条新的错误消息。

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。

我们怀疑下面提到的引导条开关中有一件事。

在引脚3和 4为开路条件下、我们测得的电压 TRST 为0V 、JTAG_TRST 接近3.2V。

但 在引脚3和 4是冷态条件下、我们测量的电压 TRST 为0V 、JTAG_TRST 为0V

在编程 模式下、我们选择引脚 1和6为闭合状态

引脚 2和5处于闭合状态

引脚 3和4处于闭合状态

请建议如何解决此问题并提供其他检查点。

请做不必要的事。

谢谢、此致

例如 Rajendhran

 e2e.ti.com/.../TI-Controller-Schematic.pdf