This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:TMS320F28335:

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335, TMDSDOCK28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/926753/tmdsdock28335-tms320f28335

器件型号:TMDSDOCK28335
主题中讨论的其他器件: TMDSDOCK28069

尊敬的先生:  

我正在为 TMDSDOCK28335寻找基本卡/主板;请建议我可以在哪里找到它。 我的控制卡工作正常、但 USB 坞站有问题。

此致

Manish Girase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    遗憾的是、对于 TMDSDOCK28335、我们本身并不销售坞站(基板)。 如果这是仿真器的问题、那么也许您可以使用14引脚接头仿真接头。

    唯一的选择是购买另一个实验板套件。 TMDSDOCK28335可能是最好的、您将拥有作为备用 controlCARD 的器件、但如果您只是想使用扩展坞、TMDSDOCK28069会更便宜、并且可以为您提供套件中包含的相同扩展坞。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody。 将购买新的或尝试在我的新 F28379D 扩展坞上实施。

    此致

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    F28379D 器件更现代、与 F28335相比有了大量的增量改进、因此从这个角度来看、更新到更新到更新的 controlCARD 可能会更好。

    此外、F28379D controlCARD 使用了一个易于获取的新型"HSEC"型连接器、大多数制造商已经将 F28335上使用的 DIMM 连接器停产。  

    此致、
    Cody