您好!
在启动后、但在启用 PWM 之前、我尝试通过 CMPSS 状态读取引脚(PGA2_IN、100引脚 PZ 上的引脚30)、并观察到以下情况:
-当 PWM1未启用且 TBCLKSYNC 至少未启用一次时、COMPHSTS 和 COMPLSTS 的状态不正确(尽管引脚连接到3.3V、但始终为0)。
DACVALS/DACVALA 设为一半(2048)。
将 COMPDACCTL.RAMPSOURCE 从0 (PWM1)更改为1 (PWM2)时、除非启用 PWM2且启用 TBCLKSYNC、否则状态 COMPHSTS 和 COMPLSTS 不正确。
因此 、似乎存在数据表中未记录的关系/连接。
此致、
Stephan