This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CLB…… SysConfig。 GTKwave

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/926864/ccs-tms320f28379d-clb-sysconfig-gtkwave

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 SysConfig GUI 配置 CLB ...

如屏幕截图所示,FSM0输出(s0和输出)的模拟信号始终为零... 尽管他们对 GTKWave 等式的定义使我不正确...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查示波器上的实际 FSM OUT 信号以查看其是否正常工作? 我想确保这是一个仿真问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 glbl_en 信号和 glb_rst_n?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    proleme 位于仿真参数的 reset_duration 中。 因为时间太长、我们无法将任何信号可视化。

    谢谢你