This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:电流测量

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, CONTROLSUITE, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/926431/ccs-tms320f28379d-current-measurement

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379DcontrolSUITEDRV8312

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 Delfino 电路板 TMDSCNCD28379D。 此套件还配有一个电机。 我想使用 F28379控制器测量电机电流。

是否有测量电流的规定? 我可以在原理图中看到 Is-Total、Is-IHBA、Is-IhbB、Is-IhbC。 这些点是否测量电机电流?

此外、还有任何  使用基于电流的闭环 PID 的 F28379示例代码。

谢谢、

Namita

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDSCNCD379D 是控制卡、而不是电机套件。 您有什么电机套件? 有许多适用于各种电机板的电机控制示例项目、您可以在 controlSUITE 或 MCSDK 中找到它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我所使用的电路板是 DRV8312评估板。

    谢谢、

    Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议查看 DRV8312的数据表、以了解并了解其应用电路。 您提到的信号实际上是分流电阻器上的相电流感应点、但信号 MAG 很小。 如果您有兴趣查看信号、请访问 IC-FB、IB-FB、IA-FB、I-TOTAL、它们在被运算放大器放大后即可获得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的支持和建议。

    我将查看应用的 DRV8312数据表。

    此致、

    Namita