This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:与 ADC 特性(INL/DNL)和 ADCCLK 的关系

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/925179/tms320f280049-relation-with-adc-characteristics-inl-dnl-and-adcclk

器件型号:TMS320F280049

大家好、专家也很好

很明显、当 ADCCLK 增加时、在28035中 INL/DNL 会变得更糟。 数据表中注明了这一点。

280049中是否有类似的性能? 。 TMS320F28004x 微控制器数据表(修订版 E)

谢谢。

 中没有此类信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leaonliu、

    5MHz < ADCCLK < 50MHz (ADC 工作条件表中指定的有效 ADCCLK 范围)时、ADC 性能将达到或优于数据表额定值。  

    • 在该范围内、ADC 性能不会有明显的差异。  
    • 通常、有意以低于50MHz 的频率运行 ADCCLK 实际上没有任何好处(或者、如果 SYSCLK 不是100MHz、则可以获得可用的分频器)。   
      • 不使用时钟时进行门控、因此不会节省功耗

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!