This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:CSM 密码保护器件编程

Guru**** 2524480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/926899/tms320f28035-csm-password-protected-device-programming

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我有一位客户需要在整个 JTAG 中对受 CSM 密码保护的 TMS320F28035进行编程。

我的编程器工具似乎无法与器件建立 JTAG 通信、除非在将 XRSn 线路置为无效或为器件上电之前将 GPIO34驱动为低电平。

这也是我在 TMS320参考手册中读取的内容(受 CSM 保护的器件需要在等待复位状态下引导...)。

我的客户现在抱怨使用 GPIO34、他说一个非常旧的 Blackhawk 调试探针能够在不使用该 GPIO34的情况下执行密码匹配流程例程(即仅通过使用标准 JTAG)。

对如何实现这一目标有什么想法?

此致、

费德里科

 

P.S. 我尝试通过将 XDS100v2与 Uniflash 6.0一起使用来对同一器件进行编程、除非 GPIO34接地、否则该器件也无法连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Federico、

                 您看到的是预期的行为、并且是正常的。 关于您的客户所说的话:您确定所有测试条件都完全相同吗? 即、它是相同的器件型号且器件已锁定?  

    此器件支持"等待"引导模式。 它不支持不同的等待复位模式。 TRM 出错、我将在下一个版本中更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh:

    抱歉、我是指"等待"引导模式、即下表中的 mode2。


    因此、如果器件受 CSM 密码保护、并且我希望仿真器/编程器连接到 C28x 内核 TAP、那么上传并运行 RAM 我的定制应用(包含 TI 闪存 API)您能否确认引导模式2是必需的?   

     此致、

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价]是否可以确认引导模式2是必需的? [/报价]

    是的、必填。