This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01604:TIDA 01604增量编译

Guru**** 2558070 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDM-1007, TIDM-02008, TIDA-01604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/925783/ccs-tida-01604-tida-01604-incremental-builds

器件型号:TIDA-01604
主题中讨论的其他器件:SFRATIDM-1007TIDM-02008

工具/软件:Code Composer Studio

我们已完全组装 TDA 01604板。 我们已经完成了递增构建1。

在构建2中、有一个密码语句、表示缓慢调整 ac-cur-ref 但它并未说明如何访问此参数并更改此值。 我们是否更改了 CCS 监视窗口中的值?
此外、在观察变量列表的表格中、图片中显示的数据与表格图像后面的语句不匹配。
有一条语句"将 SFRA 连接到相应的 COM 端口"、但控制卡已通过 USB 电缆连接到 PC。 需要更多细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、你通过观察窗口更改它了吗?

    2.我们对代码进行了一些更新,这可能会导致 一些微小的差异,我们将来不打算在用户指南中添加这些快照。

    3.见第3.6节

    https://www.ti.com/lit/ug/spruik4a/spruik4a.pdf?ts=1595553921285&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FSFRA

    以了解有关连接的更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好、感谢您的快速响应、非常感谢。

    我们注意到 TIDA 01604和 TIDM-1007 PCB 之间的微小硬件变化、以及从 SiC 到 GaN 的巨大变化和相应的额定功率。

    完成 TIDA 01604构建测试后、我们计划将 TIDM 02008 FW 加载到01604硬件中。 在本例中、我们将功率限制为3kW。

    我们还应该注意哪些其他变化?

    如果需要迁移步骤、是否有分步迁移指南?

    谢谢!

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundar、  

    TIDA-01604上有一个额外的 PWM 驱动器、它们的工作方式非常相似、因此您应该能够根据 TIDM-02008代码进行测试。  

    抱歉、我们没有迁移指南、我们希望将来能够使其模块化并使用与 TIDA-01604上相同的代码。 目前、我们在解决方案之间进行了大量复制粘贴。  

    -Manish