This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:TMS320F28002x Matlab / Simulink 支持

Guru**** 2584995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/924919/tms320f280025-tms320f28002x-matlab-simulink-support

器件型号:TMS320F280025

您好!

我想知道 MATLAB 何时会提供 F28002x 支持文件。 您是否已有此计划?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    我正在与 MathWorks 团队核实、并在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我们目前不支持该控制器。 但是、当我们有数据显示请求给定功能的用户数量时、我们可以在内部推送相同功能。 在这个方向上、您是否会帮助我们提供输入、比如您计划在此控制器上使用的应用场景? 您需要从哪些关键外设开始? 以及可能有用的任何其他用例或要求。

    您的反馈将对我们大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh 您好、
    基本上、这一切都与电机控制有关。 我们目前正在测试非常新的电机控制模块集、并计划在未来的项目中使用新的 f28002x 控制器。 通常、中断、ADC、PWM 和 CAP 模块是基础知识。 SCI、SPI 和 CAN 也很重要。 我通常期望与其他 TI 衍生产品相同的实现方式。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    我现在将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    F28002x 已列入我们2021年某个时候的支持发展蓝图。 我们对 F28004x 提供了良好的支持、我们可能会将其用作 F28002x 的起点。

    谢谢、

    -Brian