This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:与 F28379D Launchpad 或 F28379D 控制卡进行 UART 通信

Guru**** 2524480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/926119/launchxl-f28379d-uart-communication-with-f28379d-launchpad-or-f28379d-control-card

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!

是否可以与 F28379D Launchpad 或 F28379D 控制卡进行 UART 通信?  查看 Launchpad 和控制卡的用户指南、

https://www.ti.com/lit/ug/sprui76a/sprui76a.pdf?ts=1595625944390&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

https://www.ti.com/lit/ug/sprui77c/sprui77c.pdf?ts=1595625882632&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

他们都讨论了 UART 通信。  但是、没有 UART 是否需要 IC 将并行数据转换为串行数据、如以下链接中所述?

https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-communication/uarts

查看 Launchpad 和控制卡的图纸、我看不到任何此类 IC。  这里缺少什么?  UART 通信是如何实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问! 使用 F28379D Launchpad 和 F28379D 控制卡确实可以实现 UART/SCI。 为了阐明所提供文章中的并行表示法、并行部分指的是 SCI 接口的内部、 在芯片级进行处理(例如、如果想要发送8个数据位、SCI 外设串行发送这8个位、尽管在发送之前它同时具有全部8个位)。 所有带有 UART 的外部信号都是如该文章的上一页所示的那样接线。

    这些并行部分在引脚上的大多数情况下都是从外部角度"透明"(不可见)的。 请查看"TMS320x281x串行通信参考指南"的图1.1和1.2、以更详细地了解"bus"和 SCI 外设内部工作原理。 我还建议查看本指南的各个部分、以及所请求器件的技术参考手册(在此处链接)的 SCI 部分。 这些指南提供了非常详细的信息、可能也有助于进一步开发!

    请告诉我这是否解答了您的问题!

    此致、

    Vince

    ------------------------------------------------------------------

    如果我能够回答您的问题、请按下下面绿色的"已验证"按钮、谢谢!