This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TIDM-PLCLITE-PLUGMODULE 链接

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/924062/tms320f28035-link-to-tidm-plclite-plugmodule

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:AFE031

您好!

有一个适用于具有 AFE031的 PLC 的应用手册

在内部、它指向 TIDM-PLCLITE-PLUGMODULE、但链接不起作用。

您能给我指向正确的链接吗?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter、

    据我所知、我们不再为本应用报告提供支持或下载包。  我需要与 AFE 团队合作、以更好地了解链路为何仍然处于活动状态。

    我将在论坛之外与您联系、以便根据客户需求进一步讨论最佳前进道路。  我将保持在线程的开放状态、如果我们能够与社区分享结果、我将在适当的时候这样做。

    最棒的   
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter、

    我已根据上述内容向您发送了一封电子邮件、但也希望社区分享我们对上述内容的立场。

    TI.com 上不再提供或支持 PLC-Lite 模块/FW。  我们有一个更新的参考来实现跨电力线的基本通信、 将 C2000与 AFE031:FSK 示例以及 TI 设计 TIDA-060001连接

    这是作为开源 TX/RX 编写的、因此我们的客户可以将其与他们认为合适的现有实时控制系统集成。

    还有一个硬件套件、用于以 Launch Pad (可使用)和 Booster Pack 的形式评估此 Soln、如下所示:

    LAUNCHXL-F280049C

    LAUNCHXL-F28379D

    BOOSTXL-AFE031-DF1 

    最棒的

    Matthew