Other Parts Discussed in Thread: AFE031
主题中讨论的其他器件:AFE031
您好!
有一个适用于具有 AFE031的 PLC 的应用手册
在内部、它指向 TIDM-PLCLITE-PLUGMODULE、但链接不起作用。
您能给我指向正确的链接吗?
谢谢、
-Gunter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AFE031
您好!
有一个适用于具有 AFE031的 PLC 的应用手册
在内部、它指向 TIDM-PLCLITE-PLUGMODULE、但链接不起作用。
您能给我指向正确的链接吗?
谢谢、
-Gunter
Gunter、
我已根据上述内容向您发送了一封电子邮件、但也希望社区分享我们对上述内容的立场。
TI.com 上不再提供或支持 PLC-Lite 模块/FW。 我们有一个更新的参考来实现跨电力线的基本通信、 将 C2000与 AFE031:FSK 示例以及 TI 设计 TIDA-060001连接
这是作为开源 TX/RX 编写的、因此我们的客户可以将其与他们认为合适的现有实时控制系统集成。
还有一个硬件套件、用于以 Launch Pad (可使用)和 Booster Pack 的形式评估此 Soln、如下所示:
最棒的
Matthew