This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:哪款 PI 控制器适用于电机位置控制

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/926134/tms320f28069m-which-pi-controller-is-suitable-for-motor-position-control

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的团队:

C2000数字控制库
版本3.2
用户指南

C2000数字控制库中有许多 PID 和 PI 控制器。 哪种控制器更适合电机位置控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器选择取决于系统的顺序。 如果位置环路的控制信号是速度、则应选择 PI。 如果您的控制信号是扭矩(有时是电流)、则建议使用 PID、因为您的设备是二阶的。

    不同版本的 PI 或 PID 之间的差异仅在实现中。 您可以根据个人喜好选择合适的选项。

    韩文