您好专家,
当我们配置 F280025的 ePWM 信号时、我们发现它缺少同步信号。 如何同步这三个 ePWM 信号? 我们是否需要同步这三个信号? 我们发现在 F280049中、它具有 ePWM 的同步位。 您可以为我们查看一下吗? 谢谢。
F280025 TBCTL 寄存器的4~5位
F280049 TBCTL 寄存器的4~5位
此致
郭松珍
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家,
当我们配置 F280025的 ePWM 信号时、我们发现它缺少同步信号。 如何同步这三个 ePWM 信号? 我们是否需要同步这三个信号? 我们发现在 F280049中、它具有 ePWM 的同步位。 您可以为我们查看一下吗? 谢谢。
F280025 TBCTL 寄存器的4~5位
F280049 TBCTL 寄存器的4~5位
此致
郭松珍
您好 Nima:
感谢 您的回复;
我还有另一个问题,
我想使用 EPWM1来同步 EPWM2和 EPWM3、因此需要进行配置
EPwm1Regs.EPWMSYNCOUTEN.ALL = 0x2;
EPwm2Regs.EPWMSYNCINSEL.ALL = 0x01;
EPwm3Regs.EPWMSYNCINSEL.ALL = 0x01;
如何配置
EPwm1Regs.EPWMSYNCINSEL.ALL;
EPwm2Regs.EPWMSYNCOUTEN.ALL;
EPwm3Regs.EPWMSYNCOUTEN.ALL;
期待您的回复、谢谢
您好 Nima:
谢谢;
对于 EPWM1 SYNCOUT、我 已选择:CTR=ZERO,然后 我要确认 EPWM1 EPWMSYNCINSEL 是否配置为禁用同步?
EPWM1.EPWMSYNCINSEL.SEL = 0;
我还想 确认 EPWM2和3 SYNCOUT 是否配置为禁用?
EPwm2Regs.EPWMSYNCOUTEN.ALL = 0;
EPwm3Regs.EPWMSYNCOUTEN.ALL = 0;
期待您的回复、谢谢