This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:如何在加电期间使 GPIO26输出保持低电平

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/925663/tms320f28034-how-to-keep-gpio26-output-low-during-power-up-period

器件型号:TMS320F28034

您好、专家、

客户使用 GPIO26来控制 ULN2003和继电器、在上电期间应保持低电平、但 他们发现有一个高电平脉冲。 在 TRM 中、 GPAPUD.bit.GPIO26的默认值为0、这会启用内部上拉并导致高脉冲。

我们是否有任何方法可以通过软件或硬件强制 GPIO26在加电期间保持低电平?

谢谢!

此致/Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    在供电期间、GPIO 26启用其内部上拉电阻。 这在 GPAPUD 的寄存器说明中有说明。

    请使用另一个 GPIO 或在引脚上添加一个下拉电阻器、该电阻器可能会对弱内部上拉电阻器进行过功率。 ~ 10K 正常。

    此致、
    Cody