This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:PWM 死区寄存器设置

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/924216/tms320f28069f-pwm-dead-band-registers-setting

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我在 TI 电机控制的示例代码中看到死区寄存器、DBRED 和 DBFED 设置为0。 如果它们都设置为0、我们如何确保 EPWMxA 和 EPWMxB 不会缩短直流链路总线? 我们是否在 动作限定符(AQ)子模块中设置这些缩短保护、而不是 在死区(DB)子模块中设置这些缩短保护?

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    您可以使用动作限定符子模块在通道之间添加死区、这可能就是要执行的操作。 正如您所注意到的、如果您使用 AQ、实际上不需要使用死区的 DBRED 和 DBFED 寄存器来创建死区。

    但是、如果您使用死区子模块来创建互补信号、则需要使用 DBRED 和 DBFED、否则不会出现死区。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺少回复、此主题将关闭、请随意启动新主题或在此处回复。

    此致、
    Cody