This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:controlSUITE 将被 c2000WARE 取代、但 C2000WARE 尚不支持某些 C2000 MCU。

Guru**** 2554050 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/925236/ccs-f28m36p63c2-controlsuite-is-due-to-be-replaced-by-c2000ware-but-some-c2000-mcus-are-not-yet-supported-in-c2000ware

器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好、C2000WARE 是否会支持我们选择的 MCU = F28M36x (具有标题、库等) 在未来几个月中? 从 V3.02.00.00起(2020年5月)、我看不到受支持的 c2000WARE 器件中列出了该器件。 我们期待着采用新的 C2000WARE 支持包进行开发。 如果您确实计划通过 C2000WARE 支持此设备(或其他设备)、您是否有时间进行此操作? 或者、我们是否应该在可预见的未来继续使用 controlSUITE?

祝你一切顺利、B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有计划在 C2000Ware 中添加对 F28M36x 器件的支持。 您应该继续为此器件使用 controlSUITE。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、我们还没有计划或时间范围来确定何时将此器件支持添加到 C2000Ware 中。 您可以使用 controlSUITE 中提供的支持、因为它仍然是最新的。

    谢谢