请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069F 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 C2000WARE
您好!
对此我不太确定:我想测量电机的速度、因此这意味着测量脉冲之间的时间。 我想连续执行该操作。 我的问题是:是否可以/建议在没有中断的情况下执行此操作? 只需设置 ECAP 模块。 然后读取最后几个脉冲之间的寄存器值。
或者是否始终需要中断事件? 我使用 Motorware 实验作为基础、因此使用 CAP_Obj。 您是否有一个示例代码,说明如何使用面向对象的方法设置 CAP?
提前感谢。